12.08.2016 08:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Guten Tag,
Das Siemens Ladefenster öffnet sich, schließt sich dann aber sofort wieder und es passiert nichts. Leider kann ich mit der Log-Datei nicht viel anfangen, vielleicht kann mir jemand helfen. Als Betriebsystem verwende ich Windows 7 32Bit. Alle Updates sind aktuell. Gruß Jannes DateianhangSIA_Starter.txt (89 Downloads) |
12.08.2016 08:28 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Nein, also unter C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles ist nur der Ordner Setup und da ist nur diese Datei. Tut mir leid. |
12.08.2016 08:28 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 3874 Bewertung:
|
Guten Morgen, schau mal in den folgenden Beitrag, da könntest Du mal abchecken, ob Dein System alle Voraussetzungen zur Installation erfüllt. Welche Voraussetzungen sind für die Installation von STEP 7 (TIA Portal) V13 zu beachten?Gruß, Towome |
|
|
12.08.2016 09:21 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Also meines Wissens nach sind keine TIA Komponenten auf dem Rechner installiert. "Programme und Funktionen" sag das gleiche. Im Windows Ereignisprotokoll hab ich die im Anhang hochgeladenen Ereignisse gefunden, die mit der Installation in Zusammenhang stehen müssten. Das Setup kommt von den DVD's. Zu den Systemvorrausetzungen: Zu 1) Die Hardware unterstützt der Computer nicht ganz, falls sie zu gering ist würde mich das Setup doch aber später darauf aufmerksam machen oder? Z.B. keine SSD oder FullHD. 2) 32Bit oder 64Bit müsste beiden gehen? Ansonsten wie gesagt Windows 7 Professional 32Bit. 3) Admin hab ich, auch schon versucht die .exe so auszuführen. 4) Der Rechner ist ziemlich jungfräulich, es ist so gut wie keine Zusatzsoftware installiert. Von Siemens gar nichts. 5) siehe 4) 6) dito und der Rest ist noch uninteressant. DateianhangWindows Ereignisanzeige.txt (81 Downloads) |
12.08.2016 10:01 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Nachdem ich den Pfad C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\306
HKLM/SIEMENS/Software habe ich nicht in der Registry gefunden.
DateianhangSIA_Starter.txt (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf