21.01.2015 13:32 | |
Beigetreten: 13.07.2011 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu Sinumerik Operate 4.5 SP3. Ich habe an 3 neuen Maschinen jeweils eine 840Dsl verbaut, mit Sinumerik Operate 4.5 SP3, NCU 720.3 und PCU 50.5C. Kommischerweise, haben alle Steuerungen beim ausschlaten des Hauptschalters immer das Problem das beim wiedereinschalten die Steuerung nicht komplett hochläuft. Die Steuerung bleibt laut der 7-Segmentanzeige der NCU in Position 5, Ready leuchtet fest, und Stop blinkt (1Hz Takt)stehen. Führe ich nun an der NCU am PLC Schalter eine 2/3/2 Kombination aus, fährt die Steurung hoch. Eigenartig an der ganzen Sache ist, das wenn ich einen NCK Reset (Power on) durchführe, die Steuerung ganz normal hochfährt?! Weiß jemand den unterschied zwischen Hauptschalter Ein/Aus und einem NCK - Reset vom Hochlaufablauf? Bzw. hat noch jemand anderes dieses Problem? Gruß |
22.01.2015 08:26 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:25:34~(‾▿‾)~ |
|
23.01.2015 08:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:25:48~(‾▿‾)~ |
|
24.01.2015 20:34 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 244 Bewertung:
|
Hier solltest du fündig werden: NCU: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/105642291 Operate: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/108678910 Einige Punkte in den Hochrüstanleitungen sind nicht mehr ganz aktuell, aber es schadet zumindes nicht, wenn man sich daran hält. Gesunder Menschenverstand hilft aber meistens weiter. Viel Erfolg |
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung |
|
Folgen Sie uns auf