11.03.2015 17:59 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22328 Bewertung:
|
Hi,
klingt ganz so als ob es ein problem mit den Texten der CPU Meldungen gibt. Diese Texte werden auch ohne projektierte HMI generiert genauso wie die Symbole in Programmen
Eventuell solltest du hier einen Support Request erstellen wenn das bei all Deinen Projekten auftritt. Gruß |
12.03.2015 10:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Wenn man TIA komplett deinstalliert haben will, sollte man folgden FAQ beachten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/76325723
Vielleicht noch als Tipp: Ich hab mir mittlerweile angewöhnt mit VM-Ware zu arbeiten. Da kann man einen Snapshot machen bevor man ein Upgrade durchführt. Funktioniert dann was nicht, kann man recht leicht zum Snapshot zurückkehren. Manchmal benötigt man auch mehrere VMs mit unterschiedlichen Versionen, da noch nicht alle Projekte hochgerüstet werden können oder dürfen.
|
12.03.2015 11:16 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 130 Bewertung:
|
Danke für den Tip - ich probiere es gleich nochmal mit der Deinstallation. Den VM Ware gedanken hatte ich auch schon, have auch gleich eine neue VM mit WIN7 Pro angelegt worauf mir VM dann berichtete ich würde ein 64bit System installieren wollen. Die CPU könnte das aber nicht unterstützen.... Würd ich ja glauben, wenn nicht als Hauptsystem auch WIN 7 pro 64bit laufen würde.... Es gibt Tage... Ich werde weiter berichten. Hier noch die Log Datei der fehlerhaften Installation. DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@15-03-12_10-37-41_AFTERREBOOT_summary.txt (180 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.03.2015 14:45 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:18:58~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf