28.01.2017 18:54 | |
Beigetreten: 11.06.2014 Letzter Bes: 06.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe Probleme beim Download meiner Hardwarekonfiguration. Es kommt der Fehler Connection failed - The selected target could not be reached 0132:000002 Folgendes wird verwendet CP5612 als Profibus-Master (Adresse 0) IM153-1 als einziger Slave (Adresse 3) TIA Portal V13 SP1 Update 9 Win10 x64 Version 1607 Folgendes überprüft bzw. ausprobiert * Im Siemens Communication Settings Dialog unter Module/CP5612/Bus Node werden meine zwei Geräte angezeigt (0 als aktiv, 3 als passiv) * Die Stationsnamen sind gleich * Busparameter: Profil: Standard bzw. DP probiert * PG/PC Interface S7Online auf PC Internal bzw CP5612.Profibus gesetzt * DP Mode: DPV1 und DPV0 * Profibus Kabel überprüft - steckt alles richtig. Terminatoren sind gesetzt Folgendes führe ich aus um zum Download zu kommen * In der Netzwerkansicht habe ich die IM 153-1 mit der CP5612 verbunden und die richtigen Adressen zugeordnet. * Die XDB wird automatisch erzeugt und ich importe diese auch im Stationsmanager * Gerät markieren (in Network View oder Device View) dann Rechtsklick/Download/Hardware configuration * Auswahl von PROFIBUS, CP5612, Direct at Slot 2 bzw. PROFIBUS_1 (=mein konfiguriertes Netzwerk) * "Start Search" um mir mein Gerät (IM153-1) anzeigen zu lassen und selektieren * "Load" -> Connection failed (0132:000002) Wie gehören die Accesspoints bei Set PG/PC Interface richtig gesetzt? Welche Zauberformel muss ich sprechen damit das Ding läuft? Danke für eine Antwort! PS: Ich verwende die englischsprachige Version des TIA Portals - deshalb auch der denglische Text. DateianhangPS.zip (131 Downloads) |
30.01.2017 09:40 | |
Beigetreten: 11.06.2014 Letzter Bes: 06.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Guten Morgen,
|
Folgen Sie uns auf