24.11.2013 11:36 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo zusammen, in unserem Maschinenbau habe ich nun schon über 100 Stck. LOGO 12/24 RCo 0BA6erfolgreich eingesetzt. Nun habe ich wieder eine neue Lieferung bekommen. Jetzt muss ich feststellen, dass ich das Programm vom PC nicht mehr übertragen kann. Immer kommt die Meldung: "Sie müssen eine neuere Version dieses Programms verwenden" Nun habe ich durch überprüfen gemerkt, dass auf der Verpackung steht: E-Stand 10. Auf den alten Verpackungen steht: E-Stand 9. Da funktioniert alles. Nun habe ich mir die neue LOGO Soft 7 draufgespielt (bisher habe ich mit 6.1 gearbeitet) Aber auch das hat nicht geholfen. Zur Zeit behelfe ich mich mit dem übertragen des Programms per Karte - das geht. Für mich stellt sich aber die Frage: Warum benötige ich nun plötzlich eine neuere Programmversion - für ein "altes" Logik Modul??? Ich habe das Forum nach dem Fehler durchstöbert aber nichts gefunden. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank DateianhangLOGO Fehlermeldung.pdf (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 25.11.2013 10:57 |
|
24.11.2013 15:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Welche Version der 7er Software hast Du denn genau? Die aktuelle Version 7.1.5 vom 24.05.2013. |
24.11.2013 17:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo DaniM, leider funktioniert das normale Updaten mit der 7.0 Software nicht. Man kann sich aber behelfen. Du mußt Dir das Upgrade von der Siemens-Seite downloaden, nicht das Update. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Nach dem Hochrüsten auf 7.1.5 kann man auch wieder normal updaten. |
24.11.2013 18:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Da gibt es schon einen Thread zu diesem Thema, scheinbar verhält sich das bei jedem Download anders. Ich hatte damals kein Problem, bei mir wurde die Dateiendung automatisch eingefügt. https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/92724 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.11.2013 19:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ja, genau! Da war mal was! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf