18.05.2009 00:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Probleme beim Programmiereneiner Heulüftersteuerung Hallo sehr geehrte LOGO! Gurus oder Fans Ich bin relativ neu in der LOGO! Welt tätig und deshalbauf Entwicklungshilfe angewiesen. Habe für einen Kollegenversucht eine Heulüftersteuerung zu erstellen, doch leiderwar ich mit meinem Ergebnisnicht zufrieden. Im Anhang sieht man eine Vorlage mit allen Ein- und Ausgängen, habe aber den sehrchaotischen Mittelteil entfernt und hoffe, dass mir jemand der vielen LOGO! Gurus einen einfachen, möglichenVorschlag machen kann. Die verwendete Steuerungist eine Logo Version 6 Typ 230RC. Zusätzlich habe ich in einer ebenfalls angehängtenPDF Datei versucht die nötigen Infos zur Erstellung des Mittelteils aufzulisten. Herzlichen Dank und freundliche Grüsse aus der Schweiz Burri CH Dateianhang090517_Heulüftersteuerung.zip (158 Downloads) |
18.05.2009 09:21 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo. Habe mir die Sachen nur mal eben kurz angeschaut. Du willst ja den Hand und den Automatikbetrieb gegeneinander verriegeln. Das würde ganz einfach gehen, in dem du nur einen Schalter benutzt. Z.B. ist ein 0 Signal = HAND und ein 1 Signal = AUTO.. Den anderen Schalter, den du ja eh verwenden wolltest, (da 2 geplant) Könntest duals "Freigabeschalter" für den jeweiligen Antrieb benutzen. Wollt ich nur mal so eben einwerfen. Eine kleine Frage so nebenbei hätte ich noch. Warum dürfen bei Spitzenzeiten nur je ein Lüfter laufen, und bei nicht Spitzenzeiten zwei? === Bearbeitet von Rene_10r @ 18.05.2009 === Habe bisher eigentlich auch so gut wie keine Erfahrung im Logo!programmieren. Hab dennoch einfach mal so nebenbei ein wenig mit der Sache angefangen, weil ichs selber mal probieren wollte.Bestimmt ist das bei weitem nicht die beste Lösung!!! Aber wollte einfach mal den Zwischenstand reinstellen. Musst mal schauen, in wie weit dir das passt. Und vor allem solltest du das ganze noch mal durchtesten. Dazu bin ich so nicht gekommen. Wie gesagt, habe es so nebenbei gemacht. Auf Fehler habe ich das noch nicht groß durchsucht. Vielleicht kannst du ja schon mal was damit anfangen. Die Betriebsstundenzähler solltest du vielleicht auch noch mal prüfen. Gruß René Dateianhang090518_Heulüftersteuerung_2.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.05.2009 15:28Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.05.2009 15:25Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.05.2009 14:12Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.05.2009 11:34Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 18.05.2009 09:25 |
|
19.05.2009 10:57 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Habe noch eine kleine Sache geändert. Momentan geht das Gebläse aus, sobald Automatik und Hand gleichzeitig gewählt sind. Dateianhang090519_Heulüftersteuerung_2.zip (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 20.05.2009 11:44Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 19.05.2009 11:48 |
|
04.06.2009 09:59 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo Burri Ch, wie ist denn so der aktuelle Stand der Dinge, bezüglich der Heulüftersteuerung? Gruß René |
06.06.2009 14:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Zwischenbericht Heulüftersteuerung Die Heulüftersteuerung wird dann in ca. 2 Monaten bei einem Kollegen von mir auf dem Bauernhof eingesetzt. Da auf dem Bauernhof zum Teil viel Strom zur gleichen Zeit bezogen wird hat das Elektrizitätswerk einen Leistungszähler installiert. Mit diesem Zähler wird alle 15 Minuten die mittlere bezogene Leistung gemessen. Die höchste aller 15 Minuten Perioden im Hochtarif (Tag Strom) eines Monats wird vom Elektrizitätswerk nun zusätzlich zum normalen kWh Energiepreis verrechnet. Der Preis des höchsten Leistungsbezuges pro Monat liegt bei ca. CHF 12.50 (ca. 8 Euro) im Sommer. Ein Beispiel der verrechneten Leistung: Heukran 11 kW Dateianhang090521_ Vorschlag 2 modifiziert Forum Heulüftersteuerung_2.zip (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf