20.10.2008 13:25 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, kann es sein, dass dir ein optionspaket fehlt? gerade parametrierbare baugruppen haben meist eine separate (optionale) parametriersoftware. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.10.2008 17:40 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hallo Ich denke schon, dass er die Projetierungtssoftware installiert hat. Oder ? Falls nicht: Hier nachholen --> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28432824 |
Karl |
|
20.10.2008 18:44 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Was zeigt die Baugruppe an ? LEDs "SF", "DC5V", DIAG ? |
Karl |
|
20.10.2008 18:58 | |
Beigetreten: 13.10.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Hallo Die Baugruppe zeigt nur DC 5 V die andern sind Dunkel reyang |
20.10.2008 19:30 | |
Beigetreten: 13.10.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Hallo Habe alles auprobiert istgenau so wie du beschrieben hast reyang |
Folgen Sie uns auf