12.01.2014 13:12 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Hallo an alle, ich habe das Problem das ich die Seitenaufteilung ändern möchte beim Versuch kommt aber die Meldung: "Nicht genügend Seiten für die Anzeige des Vollstndigen Schaltprogramms. Sie benötigen mindestens 1172329 horizontal und 851758 vertikal." Ich könnte zwar mit Copy & Einf. das ganze in einer neuen Datei anlegen, doch möchte ich diesen weg eigentlich umgehen da ich viele Verweise benutze und diese nicht neu Anlegen möchte. Hat jemand evtl eine andere Idee? Danke für eure Hilfe Dateianhangfehler.zip (39 Downloads) |
12.01.2014 20:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier der Beweis!
DateianhangSlave2groß.zip (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf