19.10.2012 17:51 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
nachdem ich nun wieder etwas mehr Zeit habe, wollte ich mich wieder mit meinem Projekt der Heizungssteuerung widmen, Nun ist da die nächset Hürde aufgetaucht: Messumformer und PT 1000 an einem AM2. Das ganze basiert auf die Heizungssteuerung mit Hysterese aus den Beispielprogrammen. Mit dem Vorlauf Fühler hab ich ein Problem: Ich kann machen was ich will, Heissluft, Flamme etc. Es werden mir maximal 42° C angezeigt. Woran liegt das? Messumformer 4-20 mA, -30° bis 70° , PT1000 Gruß Peter DateianhangHeizung-test-03-10-12.zip (76 Downloads) |
19.10.2012 18:33 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke, habs inzwischen auch gesehen. Manchmal siejht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber: Trotzdem besten Dank für die Rasche Antwort! |
22.10.2012 08:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Betel hat sich da mal die Mühe gemacht und hat da mal einige Hinweise zusammen gestellt. |
Folgen Sie uns auf