01.09.2020 10:38 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Die Verbindung geht vom PC über einen unmanaged Switch zu den Logos. Im Anhang mal die Programme incl. Netzwerk. Das Programm in der FS04 ist noch nicht fertig, wurde nur mal zum testen in die Logo geladen. VG Andreas DateianhangPresseXY.zip (147 Downloads) |
01.09.2020 11:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Wenn ich die IP-Adressen an meine LOGO!s anpasse und die Programme in meine LOGO!s übertrage, funktioniert alles reibungslos mit dem Online Test. Die ablaufende Zeit wird mir angezeigt, ebenso,der Takt bei Q2 (siehe Anhang). Mir ist nur aufgefallen, dass du eine leere Verbindung im LOGO!-Projekt zwischen der 0BA8.Standard und HMI hast. Diese ist nicht notwendig, du musst nur eine Verbindung im TIA-Projekt anlegen. DateianhangScreenshots.zip (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf