08.01.2018 11:32 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Hallo, vielleicht hat mal jemand einen Tip für mich. Habe einen Messwandler von der Firma W.... diesen kann ich per Software einstellen und dies habe ich auch gemacht 3 Leiter PT100 -50 bis 450 Grad. Temperatur und Spannung wird mir sogar online angezeigt ! In der Logo habe ich den Analogverstärker wie folgt eingestellt. 0-10V -50 450 1 Kommastelle ! Die Temperaturen sind etwas auseinander ! Hmm, habe jetzt mal den Fühler auf Eis gelegt und es ändert sich an der Logo nichts !! Es werden immer 24,5 Volt angezeigt ! Klemme ich den Analgeingang ab -4,9 ?? Bei 0V sollten es doch -50 sein ?? Verstehe ich nicht ! ??? mfg. DateianhangDok1.pdf (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: technik-fan-ol am: 08.01.2018 11:32:53Zuletzt bearbeitet von: technik-fan-ol am: 08.01.2018 12:01:40 |
|
Folgen Sie uns auf