29.05.2008 16:00 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, dann würde ich mal ein OS-Update machen und anschließend das Projekt erneutübertragen. Bye |
30.05.2008 07:55 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, ich würde dies trotzdem noch mal durchführen. Es ist sehr ungewöhlich, dass die Skripte nicht ausgeführt werden. Da Du WinCC flexible 2007 hast kannst Du Dir den HF4 unter folgenden Link herunterladen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28882233 Nach der Installationmuss eh ein neues OS-Update durchgeführt werden. Probiere dies auch mal mit den Variablen aus. Bye |
Folgen Sie uns auf