07.07.2009 08:57 | |
Beigetreten: 02.09.2008 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich habe die CPU heute morgen in Schalterstellung D hochgefahren. Das File hängt an. Ich habe auch nochmals versucht den Fehler nachzustellen, ist mir aber nicht mehr gelungen. Versuchs neben bei noch ein paarmal, vielleicht habe ich ja "Glück". Gruß Legolas DateianhangDIAG.zip (256 Downloads) |
07.07.2009 10:10 | |
Beigetreten: 02.09.2008 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
So, jetzt bin ich wieder kurz vor dem Panikblinken. Habe alles mal aufgeschrieben, was ich gemacht habe, siehe extra File. Gruß Legolas DateianhangProtokoll.pdf (213 Downloads) |
07.07.2009 10:27 | |
Beigetreten: 02.09.2008 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hast Du mir vielleicht einen Link zum HF8? Ich kann nur den HF6 finden. Gruß Legolas |
Folgen Sie uns auf