10.09.2017 11:41 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo Komm momentan nicht mehr weiter an einem Problem bei Programierung bei einer 0ba6. Anfordrung ist: Wir die Kombination Manuel ein und Manuel aus betätigt wird soll die Zeitintervall 1x aussetzen ohne den Motor einzuschalten. Programm im Anhang DateianhangVersuch1.zip (28 Downloads) |
10.09.2017 14:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 29989 Bewertung:
|
Deine Fragestellung ist mal wieder schwer zu verstehen. Könnte es sein, dass du es so meinst? DateianhangVersuch1_V2.zip (27 Downloads) |
10.09.2017 17:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 29989 Bewertung:
|
Endlich eine verständliche Aussage. Du willst also nach dem manuellem Einschalten eine 15 minütige Einschaltsperre für das manuelle Wiedereinschalten haben. Und wenn das manuelle Ein durch Not-Halt oder Aus wieder aufgehoben wird, soll der Impulsgeber seine Arbeit auf nehmen, beginnend mit einer 15 minütigen Pause. DateianhangVersuch1_V3.zip (25 Downloads) |
Folgen Sie uns auf