07.07.2008 14:07 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, vielen Dank für die Rückinfo. Ich möchte als Stichleitung für einen Test die Profibussteckleitung 12 MB benutzen (Siehe Dateianhang. Das DP-Netz läuft mit 12 MB) In der Zeichnung wäre dann das PG der Panel PC 677B. Das vorkonfektionierte Kabel hat einenRepeaterstecker und ist 3 Meter lang. Wie viel mehr könnte ich das Kabel verlängern ??? Würden z.B. 10 Meter noch funktionieren ? Wenn es gar nicht geht, hab ich halt Pech gehabt. Wäre halt schön, weildann mussich das DP-Netz nicht aufbrechen undich hättedann auchkeinen Produktionsausfall. Des weiteren möchte ich den Panel PC677B mit seiner WinCC - Anwendung ausschaltenkönnen, ohne dabei die bestehendenFunktionen in der SPSzu beeinträchtigen. Gruß Eleu
Dateianhangfax_-10-.pdf (76 Downloads) |
07.07.2008 14:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, ich glaub ich habe für einen Test was passendes gefunden (Siehe Anhang) Gruß und vielen Dank noch mal.... Eleu DateianhangHandbuch_Profibus_Compact_Repeater_1.1_web.pdf (78 Downloads) |
07.07.2008 15:03 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Eleu, es sieht zumindest sehr vielversprechend aus. Viel Erfolg! J_Bell |
09.07.2008 07:13 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
na das ist doch mal ein repeater. danke für diese info! wir nutzen bis jetzt immer repeater von phoenix, welche auch sehr gut funktionieren. aber mit diesem hier, wird der verdrahtungsaufwand noch mal minimiert! kannst du mir mal bitte bescheid geben, wenn du getestet hast, ob es irgend welche probleme gab? vielen dank sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.07.2008 10:21 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
alles klar, da weiß ich bescheid. falls bei mir schneller geht, geb ich auf jeden fall rückmeldung. tschau sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf