24.06.2009 00:26 | |
Beigetreten: 25.05.2009 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 50 Bewertung: (3) |
Hallo Daniel, anbei die Hardwarekonfig. Auf beiden Seiten sind je 1 Byte Ein- und Ausgangsdaten konsistent eingegeben. Mit der selben E/A Konfig. mit einen CP342-5 gab es komischerweise keine Probleme. Gruß Frank DateianhangHardware.pdf (547 Downloads) |
24.06.2009 17:41 | |
Beigetreten: 25.05.2009 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 50 Bewertung: (3) |
Da sieht man es mal wieder, kaum macht man es richtg, gehts auch schon. D A N K E für die Hilfe. Kommunikation ist soweit ok, Nur der DP Koppler meldet auf der S7-Seite (egal ob die S7 auf Steckplatz 1 oder 2 steckt) noch SF-FehlerLED. Habe eine Slave Diagnose wie im Handbuch beschrieben mit SFC13 gemacht. Dadurch ist mir die Fehlerursache aber auch nicht klarer geworden. Gruß Frank DateianhangProfibus Diagnose.pdf (136 Downloads) |
25.06.2009 11:41 | |
Beigetreten: 25.05.2009 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 50 Bewertung: (3) |
Hallo Daniel, habe mal ein PDF mit der Slave Diagnose gemacht. was mir der Feher "Fehler extern" sagen soll, und wo ich weiter suchen soll, weiß ich trotzdem nicht GrußFrank DateianhangHardcopy_DPDP_Koppler.pdf (146 Downloads) |
25.06.2009 12:06 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo Frank, sind beide Seiten vom DP-DP-Koppler an der Spannungsversorgung angeschlossen? Abschlusswiderstände? Gruss Daniel |
25.06.2009 12:18 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Oh habe noch etwas vergessen sind die Dipschalter PS richtig eingestellt wenn nur eine Seite mit Spannung versorgt wird? Gruss Daniel |
Folgen Sie uns auf