Industry Online Support
Technical Forum
01.07.2011 17:18 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Mitkämpfer, vielleicht bin ich ja nur zu blöd aber ich bin gerade dabei einen (ja, noch unzertifizierten) Slave zu optimieren. Um das Netzwerkinterface parametrieren zu können musste ich das XML Schema von V1.0 (Das sind die GSDML-V1.0-XXXX-yyyymmtt.xml) auf V2.2 (Das sind die GSDML-V2.2-XXXX-yyyymmtt.xml) umstellen. Das hat auch alles schön funktioniert. In meinem Step 7 (V5.4+SP5) HW Konfig zeigt das Device jetzt sein Interface mit seinen 2 Ports an. Auch die Topologie Anzeige (Offline/Online) klappt, Klasse ! Aber: Ich habe dann mal angefangen die IO-Module in die Slots zu packen und bekam ziemlich schnell die Fehlermeldung 13:5235 (Ein- oder Ausgangsdatenlänge überschritten ...). Ich habe die in der Fehlermeldung angegebenen Werte dann mal überprüft und gesehen das HW Konfig die (versteckten) pro Slot auftretenden Consumer/Producer Statusbytes mitzählt ! Wenn ich den Slave mit seiner alten GSDML-V1.0-xxxx parametriere passiert das nicht, da werden die in der GSDML Datei gesetzten I/Os (Bei mir <IOConfigData MaxInputLength="11" MaxOutputLength="28"/>) mit der Anzahl der I/Os der Module kontrolliert. Das Problem tritt aber nicht nur bei meinem Slave auf ! Ich habe mal versuchsweise einen SINAMICS-S120-CBE20-V2.5 per "GSD-Dateien installieren ..." (GSDML-V2.2-Siemens-Sinamics_S_CU3x0-20101103.xml) in HW-Konfig installiert und dann mit Modulen vollgepackt ! Und siehe da, der Fehler tritt auch da auf ! Ist bei diesem Slave in der Realität aber zugegebenermassen nur theoretisch ein Problem ! Bei meinem aber schon ! In der pdf habe ich mal einige screenshots zusammengestellt. Weiss da jemand eine Lösung ? Habe ich vielleicht einen Hotfix verpasst ? Im voraus vielen Dank für eure Hilfe ! DateianhangSiemens-01.pdf (62 Downloads) |
04.07.2011 17:41 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo buk-mb, bin leider in der Sache auch nicht so bewandert, habe aber vielleicht einen kompetenten Ansprechpartner für dich. Da du für dein Device später eh eine Zertifizierung benötigst, können dir vielleicht die Leute von einer entsprechenden Stelle kompetenter weiterhelfen. Sende dein Anliegen doch mal an die Jungs von ComDec, die können da vielleicht unkompliziert helfen. Manfred Popp Würzburger Strasse 121 90766 Fürth GERMANY Phone: +49 911 750 2080 / 2074 Fax: +49 911 750 2100 Email: comdec@siemens.com Web: www.siemens.com/comdec Gruß Rated X |
Folgen Sie uns auf