26.03.2021 10:24 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo seekrabbe, ich sehe prinzipiell zwei Ansätze und eventuell muss ein anderes Protokoll anstelle des S7-Protokolls genutzt werden:
1. Direkte Verbindung zwischen beiden Standorten (VPN oder direkt) Der Nachteil hierbei ist, dass einer der beiden Internetzugänge eine statische IP benötigen würde. Genauso könnte natürlich auch direkt eine per TLS gesicherte OUC Kommunikation zwischen beiden Stationen eingerichtet werden. Aber auch hier ist wieder eine statische IP bei einem Teilnehmer vorausgesetzt. 2. Einsatz eines Datenumschlagplatzes (z.B. MQTT Broker, TCSB) Eine Möglichkeit bietet eine Software, wie TCSB: Querkommunikation zwischen S7-1200-Stationen über TCSB V3.1 via CP 1242-7 V2 Genauso, könnte auch anstelle der direkten Kommunikation von Punkt 1, kann auch eine VPN Software, wie SINEMA RC eingesetzt werden. Diese ist meist in einem Rechenzentrum untergebracht, da ist eine statische IP meist vorhanden. Wenn es möglich ist, einen MQTT Broker zu bekommen, könnte auch hiermit eine einfache und gesicherte Verbindung hergestellt werden. FB "MQTT_Client" für die SIMATIC S7-CPU DobeHe |
Zuletzt bearbeitet von: DobeHe am: 03/26/2021 10:25:24Zuletzt bearbeitet von: DobeHe am: 03/26/2021 10:27:20Zuletzt bearbeitet von: DobeHe am: 03/26/2021 10:29:30 |
|
Folgen Sie uns auf