11.07.2020 11:06 | |
Beigetreten: 23.05.2012 Letzter Bes: 03.09.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Tom der Tüftler Hallo Forum! nach jahrelangen nur Lesen, muss ich jetzt Frage stellen. Hardware: 6ED1052-1MD08-OBA0 X/3/4 FW1.82.02 "Läppi" Win7 32 Bit mit Programm V8.2.1 (Java 25.121-b13 enthalten) Warum kann ich einfachstes Programm (Cursortaste auf einen Ausgang) nicht Übertragen? In Geräte Auswahl habe ich FS4 angegeben. Beim Versuch zu übertragen fragt mich die Software nach Passwort- hab keines vergeben. "OK" klick und danach Meldung "HTTP-Authentifikation gescheitert. Möglicherweise falsches Passwort"- wieder mit "OK" quittiert und nächste Meldung- "Sie müssen eine neuere Version dieses Programms verwenden" Übertragung mit exakt gleichen netzwerkverbindungen (Laptop über Lan direkt an Logo) auf eine Logo 6ED1052-1MD00-OBA8 FS01 kein Problem. Ich habe mittlerweile auch versucht neuere Java (251) zu installieren- da macht aber mein McAffe nicht mit- Virus Warnung Was läufft da falsch?? Bin kein Computerexperte. Bitte Erklärungen schonend beibringen W.K ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/13/2020 07:31:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.07.2020 11:19 | |
Beigetreten: 23.05.2012 Letzter Bes: 03.09.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Tom der Tüftler Ich kann Eingang mit Ausgang nicht mal in die neue Loge laden. In die "Alte" geht. |
11.07.2020 11:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061)
|
Warum muss man bei manchen Usern immer alles wiederholen? Lade doch mal dein Programm hoch. |
11.07.2020 11:34 | |
Beigetreten: 23.05.2012 Letzter Bes: 03.09.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Tom der Tüftler Nee. Keine Änderung. Test verläufft normal und danach wie bereits geschrieben WK |
Folgen Sie uns auf