11.12.2016 15:08 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
genau das war es. vielen dank. eine frage hätte ich noch. ich hab noch das AM2 Modul. U wollte fragen als was ich die Eingänge konfigurieren muss. |
11.12.2016 16:19 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Das Basismodul kann meines wissens nur 0-10V oder? ja genau ein Druckgeber der von 0 bis 16bar geht u mit 4-20ma funktioniert. |
Folgen Sie uns auf