26.04.2012 23:39 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, besteht die Möglichkeit, das aktuelle Programm der 0ba7 übers KTP auf SD-Card zu speichern? Ich habe ein Programm mit 26 analogen Werten, die ich gern abspeichern würde. Beim Ausschalten bleiben die eingestellen Werte gespeichert, jedoch möchte ich unterschiedliche Werte abspeichern. Da das Arbeiten mit Rezepten auf einem KTP sehr eingeschränkt ist, würde es mir auch reichen, wenn ich das aktuelle Programm bzw. die Paramter auf der Memory-Card der Logo speichern könnte. Natürlich müsste dann auchein Laden übers KTP möglich sein. Würde dann das Logo nochmal so umbauen, das auchein Zugriff auf die SD-Card müglich wäre, ohne das Gehäuse jedesmal öffnen zu müssen. Für Lösungsvorschläge wäre ich Euch sehr dankbar. Gruß Steve DateianhangFoto1+2.zip (132 Downloads) |
27.04.2012 11:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, wieso soll das Setzen von Werten per HMI-Panel garnicht gehen? Konzeptvorschlag: - Man nehme eine analoge Netzwerkvariable und "verbinde" diese in der LOGO! mit einer "Speicheranordnung" (also Mux + Analogverstärker ODER Analoge Arithmetik) - Man nehme eine digitale Netzwerkvariable (ggf. auch einefür alle oder Gruppenvon o. g. Speichern.) und verwende diese, die zuvor definierten Analogen Variablen/Speicher zu übernehmen/setzen >>>> Ziel erreicht für alle Blöcke, die nun Parameter per Verweis akzeptieren und für alle "blockfreien" Werte MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf