Industry Online Support
Technical Forum
13.08.2008 14:21 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi olee14, grundsätzlich ist es möglich aus einer LOGO! pure das Programm samt PW zu löschen: Du brauchst dazu eine für Deine LOGO! passende Speicherkarte. Auf dieser Speicherkarte muss ein Programm ohne PW drauf sein. Ein leere Karte reicht leider nicht. Wenn Du deine LOGO! dann von der Karte booten lässt ist das alte Prog. weg. Guckst Du hier bzw. Anhang. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17471332 Ab der ..0BA6 scheint genau für solche Fälle das Löschen über die SW möglich zu sein. |
Folgen Sie uns auf