15.08.2013 20:05 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Steuerungsproblem, ich möchte gerne von jedem Punkt des laufenden Progamms mit der Taste F4 meines Logo TD (an BA06) zurück zum Start springen, wie kann ich das am einfachsten verwirklichen ? Ach ja, da ist noch etwas, kann man die Logo auch in irgendeiner Form abschalten ohne die Versorgungsspannung zu unterbrechen ? Schon mal vielen Dank im Voraus ! Gruss Benediktus DateianhangDoppelbock.zip (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: benediktus am: 16.08.2013 08:34 |
|
16.08.2013 08:37 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, ich habe die Datei in den Anfangsbeitrag eingestellt ! Gruß Benediktus |
16.08.2013 09:51 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, ja genau, so wie du es beschreibst wird gestartet und Neustart über Neustart der Logo . |
Zuletzt bearbeitet von: benediktus am: 16.08.2013 10:55 |
|
16.08.2013 19:28 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo benediktus, es wird ein bißchen dauern, bis ich das Programm übersichtlicher gestaltet und F4 überall eingebunden habe. Aber im Anhang kannst Du schon mal den Anfang sehen. Der automatische Neustart beim Einschalten der LOGO erfolgt dann über den Anlaufmerker M8 und ein manueller Neustart über F4. Ich hoffe, dieses ist in Deinem Sinne. DateianhangDoppelbock.pdf (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 16.08.2013 19:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf