15.06.2015 19:30 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Ich benutze ein Basic Panel ktp700 ²generation und habe hier eine Balkenanzeige in Verwendung. Es gelingt mir nicht die Grenzwerte andersfarbig dazustellen. Vermutlich geht's mit dem Panel nicht oder liegst am winCC Basic. welches Panel müsste ich da verwenden? Bedanke mich für Ihre Hilfe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gesplittet von SCALE und UNSCALE Baustein für S7-1200. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.06.2015 14:53:06New subject after splitting Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.06.2015 14:55:59Zuletzt bearbeitet von: simatic10 am: 24.07.2015 19:16:13 |
|
15.06.2015 20:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143) |
Gib mal bei dem NORM_X als min 5530 statt 0 ein. |
15.06.2015 20:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143) |
Oder schau mal hier: https://support.industry.siemens.com/cs/document/39334504?dti=0&lc=de-DE |
16.06.2015 15:34 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe |
Folgen Sie uns auf