31.03.2022 22:09 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo das mit dem Import hat gut funktioniert und ich habe auch die Bausteine kopieren können. Ein Wehmutstropfen bleibt. Da ich aus einem Modbusgerät mit der Logo Werte auslese habe ich natürlich eine große Variablentabelle im Urprogramm angelegt. Diese wird natürlich nicht mit kopiert und ich habe sie neu schreiben müssen. Ich vermute mal das es auch gar nicht so einfach ist so eine Tabelle zu kopieren da ja ggf. in dem Programm schon eine vorhanden sein kann und es zu Überschneidungen kommen kann. Aber Danke für die Hilfe. .....das Tabelle abtippen war schnell erledigt. Gruß raz DateianhangLogo.zip (200 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 03/31/2022 22:10:45Datei angefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf