Industry Online Support
Technical Forum
21.05.2008 11:07 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (78) |
Hi, der USB-MPI-Adapter ist für den Transfer von WinCC flexible auf ein Panel nicht freigegeben. Das Panel hat keine aktive MPI-Schnittstelle, so das der Adapter nicht mit Strom versorgt. Um das Kabel verwenden zu können, muss zum Beispiel eine CPU, die eine aktive MPI-Schnittstelle hat, im MPI-Netz vorhanden sein. Folgende Kabel/Adapter sind für den Projekttarnsfer mit WinCC flexible freigegeben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408 Bye |
29.05.2008 15:31 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (78) |
Hi, ich glaube das die Frage, ob diese Kabel zugelassen ist oder nicht; ich wohl hoffentlich nicht mehr beantworten muss, wenn das Kabel NICHT von Siemens ist. Ich empfehle Dir ein SYSTEMGETESTES Kabel von SIEMENS zu organisieren, dann treten diese Probleme erst gar nicht auf. Im folgende Link sind alle offiziell freigegebenen Kabel, die für den Projekttransfer zur Verfügung stehen, gelistet: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408(siehe Anlage 1) Bye |
Folgen Sie uns auf