23.12.2020 17:38 | |
Beigetreten: 06.01.2020 Letzter Bes: 16.04.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich das Projekt mit LWE 1.1 zur AWS Plattform hochlade, funktioniert dies nicht. Es frägt die ganzen Informationen ab, die ich dann auch eingebe. Zum Schluss frägt er das Passwort ab, das ich dann auch eingebe. LWE fängt dann auch an zu arbeiten, das man am Laufbalken erkennen kann. Über dem Laufbalken steht dann auch: Auf AWS bereit stellen. Unter dem Laufbalken steht zuerst: "Cloud Web App-Paket erstellen", dann "Cloud Web App in AWS S3 laden", dann (Dies konnte ich nicht lesen, es ging zu schnell), dann: Aktualisieren der Umgebung mit der aktuellen Version. Dann vergehen 2 Minuten (Der Laufbalken ist noch aktiv) und dann kommt ein Hinweisfenster mit folgendem Inhalt: Warnung, Failed to Launch environment. Möchten Sie erneut bereitstellen? Ja/Nein. Und dann geht nichts mehr. In den You Toube Filmen sieht das ganz einfach aus und dann kommt auch sofort das Fenster mit dem Link. An den Informationen, wie den beiden abgefragten Schlüssel und dem Servername kann es nicht liegen. Wenn ich die Daten aus der Logo Software 8.3 zur Cloud hoch lade, verwende ich diese Einstellungen auch, und hier funktioniert auch alles. Ich kann die Variablen dann im Schattenmodus ansehen, wie sich diese verändern. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Hat jemand dieses Problem auch noch? Voraus Besten Dank. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Rebe63 am: 12/23/2020 17:48:39Zuletzt bearbeitet von: Rebe63 am: 12/23/2020 17:57:13Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/24/2020 10:26:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
07.01.2021 18:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Für AWS Elastic Beanstalk fallen keine Kosten an. |
02.02.2021 10:33 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe auch schon Stunden verbraucht und es taucht bei mir immer das selbe Probem auf. Leider keine Lösung gefunden Gruß Nils |
Folgen Sie uns auf