16.08.2012 10:37 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Adam_S, Du kannst ein Projekt nur vom Panel zurück laden, wenn du vorher einen Download mit Rücktranfer gemachst hast. Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten? In dem Fall befindet sich das Projekt auf der Speicherkarte am Panel, dort ist bei deinem Panel keine vorhanden. Sonst hast dunur die Möglichkeitein Backup zu machen, das kannst du nicht mit WinCC flexible bearbeiten sondern nur auf anderes OP177B DP transferieren. Tweety |
16.08.2012 12:18 | |
Beiträge: 133 Bewertung:
|
Hallo Tweety, Vielen Dank. Gruss Adam
|
04.09.2012 10:25 | |
Beiträge: 133 Bewertung:
|
Es ist eine SD-Karte ( 6AV6671-8XB10-0AX1 ) |
04.09.2012 10:47 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Die Ursache in diesem Fall ist das das OP 177B (6AV6 642 - ODC01-1AX0) nur MMC unterstützt. Das (6AV6 642 - ODC01-1AX1) aber SD + MMC. Die SD Karte die du da hast passt aus diesem Grund nicht in das Panel (6AV6 642 - ODC01-1AX0). Unter diesem FAQ findest du dazu noch eine Übersicht über die unterstützten Speichermedien: Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese? MfG |
Folgen Sie uns auf