31.10.2023 08:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
So und ich hatte eben gedacht, wenn es nur um 2 unterschiedliche Zylinder geht, dass du ein Programm nimmst und ein Kriterium festlegst (z.B. ein weiterer Schalter oder Taster), wo du dann im entsprechend angepasstem Programm eine Umschaltung von 100% (12-20mA) oder 50% (12-16mA) machst. Im Anhang mal dein Programm mit festem 12-16mA. Dateianhang223100448_V2.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf