22.02.2022 07:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo Tobi, der Aufbau der Datenstruktur macht es nicht gerade einfach, auf die einzelnen Daten zuzugreifen. In SCL gäbe es die Möglichkeit, mit der AT-Anweisung eine DWORD-Variable zu überlagern. Allerdings müssen dann Byte-Variablen bei vollen Byte-Adressen beginnen. Für die "Fehlerinformation" trifft dies jedoch nicht zu. Daher müsste wohl eher mit Maskierung und Schiebeoperationen gearbeitet werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf