23.06.2019 11:26 | |
Beigetreten: 19.05.2019 Letzter Bes: 07.04.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Das Thema ist sehr alt aber ich habe folgende "Probleme". Ich habe eine Logo8 mit einem KTP700 Basic. Ich möchte einen Prozessfortschritt anhand eines Balkendiagramms darstellen. (0-100%) Berechnung 1: Ausschaltzeit - Einschaltzeit= Gesamtzeit Problem 1 Ich möchte die Wochenschaltuhr (Einschalt / Ausschaltzeit) über das KTP in ein anderes Format umwandeln. Wochenschaltuhr -> laut anderem Thread BCD Format Wie kann ich in TIA mit dem "Schieben und Maskieren" Befehl das Format der Wochenschaltuhr umformatieren, um damit zu rechnen? Problem 2 wie bekomme ich die Aktuelle Uhrzeit zum Rechnen? Vielen Dank für eure Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/24/2019 12:34:31Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/24/2019 12:34:37Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/24/2019 13:01:18 |
|
23.06.2019 11:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32989 Bewertung: (4076) |
Zum Problem Wochenschaltuhr gibt es ein Anwendungsbeispiel von Siemens: Wochenschaltuhr über HMI einstellen Zum Thema Uhrzeit der LOGO! zum HMI: Die LOGO! legt Datum und Uhrzeit im VM-Speicher ab (siehe PDF im Anhang). DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe 2017_11 V8.2 Seite 127.pdf (51 Downloads) |
23.06.2019 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32989 Bewertung: (4076) |
Ich bin gerade dabei, etwas für die LOGO! zu machen. Welche WinCC-Version hast du denn? |
23.06.2019 19:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32989 Bewertung: (4076) |
So, hier mal ein möglicher Vorschlag. Aus der Ein- bzw. Ausschaltzeit wird der Wert in Minuten seit 0 Uhr berechnet, damit man von der Ausschaltzeit die Einschaltzeit abziehen kann und die Different in Minuten erhält. Das Ganze funktioniert natürlich nur korrekt, wenn die LOGO! außerhalb des Fensters der Wochenschaltuhr gestartet wird. Und auch nur, wenn die Schaltzeiten innerhalb eines Tages bleiben. DateianhangKTP700 Balkenanzeige.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf