13.06.2023 15:19 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung: (2998) |
also ich würde sagen das die Änderung angekommen ist mal cache&Cookies komplett löschen. |
14.06.2023 06:08 | |
Beigetreten: 30.01.2018 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ja, offensichtlich. Beim erstellen hieß es noch AutoGen.. Warum auch immer jetzt klappt es ja. Danke |
14.06.2023 09:17 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 994 Bewertung: (13) |
Aktuell gibt es ein Problem mit Änderungen am Pseudonym. Diese werden nicht sofort automatisch im Forum übernommen. Um eine unmittelbare Übernahme Ihrer Änderung zu bekommen, wenden Sie sich bitte mit der „Vorschlag“ Funktion unter jedem Beitrag direkt an das Moderationsteam. Wir arbeiten an der Lösung und bitten um Entschuldigung für die Umstände. Viele Grüße The Helping Hand |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf