13.02.2023 17:51 | |
Beigetreten: 11.02.2023 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Guten Tag LOGO Gemeinde Ich bin neu hier, mein erster Beitrag. Ich wäre froh um etwas Unterstützung und Ratschläge. Besonders der Analog-Bereich ist mir nicht geläufig. Ich hänge ein Programm an, beschreibe das Projekt und habe ein paar Fragen. Beim Projekt handelt es sich um ein RWA Dachfenster in einem Mehrfamilienhaus mit vier Geschossen. Bis jetzt kann das Fenster nur mit dem Feuerwehrtaster geöffnet werden. Es ist aber möglich die Steuerung durch einen externen Schalt-Kontakt anzusteuern. Da es immer wieder schlechte Gerüche im Treppenhaus gibt, möchten wir eine automatisierte Öffnung einbauen. Das Fenster soll an drei verschiedenen Tages-Zeiten für eine bestimmte Zeit aufgehen. Die Öffnungsdauer hängt mit der Aussentemperatur zusammen. Es gibt drei verschieden lange Öffnungdauern, ich habe im Programm 10s für kalt, 20s für mittel und 30s für warm genommen. Die Temperaturwerte sind -50° bis 15° bedeutet kalt, 15° bis 25° bedeutet mittel und 25° bis 50° bedeutet warm. Die Tageszeiten wann das Fenster öffnet, sind, 13.00, 16.00 und 20.00 Uhr. Auch gibt es noch einen Taster über welchen das Fenster bei Bedarf für die kurze Öffnungsdauer geöffnet werden kann. Im Raum wo die RWA Zentrale steht, die angesteuert werden muss, befindet sich ein Zuluft Lüftungsrohr der Keller-Lüftung, die immer ein wenig läuft. Die Distanz vom Fühler zur Zentrale ca. 5m. Es soll ein LOGO mit 24V und Analog Eingängen verwendet werden. Beim Fühler handelt es sich um einen aktiven Belimo Kanalsensor, Typ 22DT-12L. 0...5 V, 0...10V. Wenn ich mit dieser Auswahl Falsch liege, bitte mitteilen. Das Zentral ist nicht das Geld, es ist eher wichtig das es reibungslos funktioniert möglichst keine Ausfälle gibt. Meine Fragen: 1. Ist das Programm so OK? 2. Ich möchte keinen Messwandler verwenden. Kann ich den Eingang 7 nehmen oder muss ich besser das Zusatzmodul AM2 PT100 nehmen. 3. Ich kenne mich mit Fühlern nicht aus, Der Belimo 22DT-12L ist ein PT 1000 1/3din. Welche Auswahl muss ich beim Schwellwertschalter treffen, PT100/1000 oder 0...10V? Im Programm habe ich PT100/1000 genommen. 4. Es sind 4 Häuser, die mit Kabelwegen(ca. 30m von Haus zu Haus) in der gemeinsamen Tiefgarage verbunden sind. Ist es sinnvoller 4 Netzwerk-LOGO miteinander zu verbinden oder in jedem Haus einen Temperaturfühler zu montieren. Dann wäre die Distanz von der Zentral zum Fühler bei einem der Häuser allerdings 25m. Nun bin ich gespannt welche Antworten ich bekomme. Besten Dank im voraus und freundliche Grüsse Werner
DateianhangDachfenster.pdf (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 02/13/2023 17:54:32Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 02/13/2023 17:58:11 |
|
13.02.2023 18:02 | |
Beigetreten: 11.02.2023 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Der Belimo liefert gem. datashed ein 0...10V Signal. Brauche ich dann den Messwandler?
Dateianhangbelimo_22DT-12.._datasheet_de-ch.pdf (125 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: purNatur am: 02/13/2023 18:03:32 |
|
13.02.2023 18:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4196)
|
Genau. Ohne Wandler ist ein PT ein passives Bauteil. Er ist nur ein temperaturabhängiger Widerstand. DateianhangDachfenster_8.3.zip (157 Downloads) |
13.02.2023 18:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4196)
|
Für Außenbereich wäre eigentliche dieser der richtige ... 22UT-12 | Aussensensoren (Luft) | Sensoren/Zähler | Belimo Germany Official Site |
Folgen Sie uns auf