14.07.2021 18:41 | |
Beigetreten: 16.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe 2 PT 100 an einem AM RTD angeschlossen. Jetzt habe ich festgestellt, dass bei dem einen der Wert des Eingangs und der Aktualwert des nachgeschalteten Schwellwertschalter ungefähr gleiche ist (Delta 0,6°), beim zweiten Eingang ist die Differenz jedoch deutlich größer 6,6°C. Wobei der Wert des Schwellwertschalters der physikalisch richtige ist. DateianhangZuordnung.pdf (52 Downloads) |
14.07.2021 21:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Mach das. Wenn die Frage nichts direkt mit diesem Thema zu tun, erstelle ein neues Thema. |
Folgen Sie uns auf