31.12.2011 14:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Wie visualisirst du die Werte dem Bildschirm? Exceltabelle? |
31.12.2011 15:53 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo motmonti, ich visualisiere und logge mit LOGO!Monitor. Sieht dann so aus wie im Anhang. http://logomonitor.quirex.nl/ Funktioniert super und die Einstellungen für PT100 habe ich auch gefunden! Die werden auf der Internetseite im Video gezeigt. Paßt! Grüße Dateianhang20111228_logging.pdf (162 Downloads) |
02.05.2012 21:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
hallo schweinefurz, um dir zu helfen musst du deine LOGO!-Schaltung, möglichst mit Kommentaren zur Skalierung deiner Eingänge, hier einstellen. Außerdem wäre es gut, wenn du dann Bilder der in der Software vorhandenen Einstellmöglichkeiten dazu tust... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.05.2012 10:44 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
@Betel Danke, aber läuft jetzt ja. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf