Industry Online Support
Technical Forum
11.05.2006 15:39 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24)
|
Hallo Charli, ich sehe keinen anderen Weg als das du dir 3 AM 2 PT100 kaufst. Ich habe zwar mal kurz nach Temperaturfühlern mit integrierten A/D Wandler gesucht (SMT 160-30 Temperatursensor) aber 1. brauchst du schnelle Zähler mit 1 bis 4 khz (LOGO! kann nur 2 khz) (obwohl du mit dem daraus resultierenden verwendbaren temperaturbereich von -45° bis 42,5°(stimmt das?) hinkommen würdest) 2. du bei der LOGO! sowieso nur 2 schnelle Zähler hast. Das Thema ist jetzt schon so häufig angesprochen worden. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? |