31.07.2012 19:15 | |
Beigetreten: 21.12.2007 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,bin schon ein paar Jahre hier im Forum interessehalber am mitlesen und ausprobieren und finde auch das man durch ausprobieren am meisten lernt, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.Habe mir mal eine kleine Pumpenschaltung zusammengeschoben, muss aber feststellen, dass ich mit der Parametrierung der analogen Funktionsbausteine so meine Probleme habe. Der Baustein AI1 soll von einem Drucksensor 0-10bar beschaltet werden und bei einem Druck kleiner als 3bar den Ausgang der Pumpe schalten. Wie muss ich den analogen Schwellwertschalter B018 parametrieren? Die gleichen Probleme habe ich mit dem analogen Schwellwertschalter B012, der bei einer Temperatur von +1°C einschalten soll, und bei -25° ausschalten soll. Habe die Empfehlungen von Betel zur Einstellung der Schwellwertschalter befolgt, weiß aber jetzt nicht wie ich den nachgeschalteteten Schwellwertschalter parametrieren soll.Das Logoprogramm steuert 2 Pumpen für die Bewässerung des Gartens. Ein unterirdischer Regenwassertank mit 6000 Litern Inhalt wird für die Gartenbewässerung benutzt, wenn in einer Regenarmen Zeit der Tank leer ist, soll er über eine Brunnenpumpe wieder befüllt werden. Später sollen noch Magnetventile für Rasensprenger hinzukommen (Wird vor der Neuansaat des Rasens von mir erledigt) ggf. kommen noch Magnetventile für zb. ein Gewächshaus dazu. Die Logo ist in einem Carport verbaut, der nur bedingt frostsicher ist.Zur Hardware: (Bereits vorhanden und verdrahtet)Logo 12/24V 0BA6, sowie Erw. Modul 4Eingänge/4Ausgänge, PT100 Zusatzmodul, Logo-TD, die Versorgung ist 24VDC und die Temperaturwerte werden bereits stabil im Display der Logo, sowie auf dem TD im HWR des Hauses angezeigt. Die Schaltsignale der Logo gehen über 24V/230V Koppelrelais, um die Logo zu schützen.Schön wäre, wenn die Experten mal ein Blick über die halbfertige Schaltung werfen könnten. Anregungen zu Verbesserungen sind willkommen.Danke
DateianhangPumpenschaltung 2 Pumpen mit Vorgarten 310712.zip (93 Downloads) |
31.07.2012 21:57 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo! Leifert der Drucksensor bei 0 Bar 0 Volt und bei 10 Bar 10 Volt? |
01.08.2012 09:01 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo Hausmitschnickschnack, habe an B001 und B018 geschraubt. Ist das was du suchst. Gruß jmmj DateianhangPumpenschaltung 2 Pumpen mit Vorgarten 310712JM.zip (95 Downloads) |
01.08.2012 23:29 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo! B012: Ein: 100 Aus:-2500 |
18.11.2019 18:03 | |
Beigetreten: 21.12.2007 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Pumpensteuerung zur Gartenbewässerung/WC-Spülung mittlerweile umgebaut auf Logo 8.2 12/24V Eine Erdzisterne mit 6000 Liter sammelt das Regenwasser. Die angeschlossene Pumpe 1phasig 230V wird über einen Drucksensor von ifm über 0-10 Volt angesteuert. Das hat auch einige Jahre funktioniert, im realen Betrieb hatte ich das Problem das die Pumpe schneller arbeitete, sowie mehr Druck aufbaute als der Drucksensor die passenden Schaltwerte lieferte. Ich habe versucht die Sensorwerte mit Ein/Ausschaltverzögerungen zu beruhigen, das hat soweit auch einigermaßen funktioniert. Mit den Jahren konnte die Pumpe auch nicht mehr den Druck aufbauen der auf dem Typenschild stand, dass passte aber noch, da Sie ja über den Drucksensor über den vorgegebenen Wert abgeschaltet wurde. Nun war die alte Pumpe kaputt und ich habe Sie durch eine neue Pumpe ersetzt. Diese Pumpe arbeitet noch schneller, der Abschaltdruck wird erreicht und die Pumpe läuft noch einige Sekunden nach, das möchte ich gerne verhindern. Auch wenn weniger Wasser entnommen wird, zb. wenn der Wasserhahn nicht komplett geöffnet ist reagiert die Pumpe durch die Steuerung mit den Ein/und Ausschaltverzögerungen entsprechend ruckartig mit kurzem Ein und wieder ausschalten. Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen vernünftig beschrieben habe. Habe das vor ein paar Jahren „ in einer kreativen Phase“ mal so zusammengeschustert, leider weiß ich im Moment nicht mehr weiter bzw. habe das ein wenig verlernt. DateianhangProject Carport Blockhaus 310519.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf