09.02.2014 17:40 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Bitte schön.... |
09.02.2014 17:41 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und nochmal bitte schön...... DateianhangPumpensteuerung2.zip (98 Downloads) |
09.02.2014 17:52 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Super Danke!! Habs kapiert |
09.02.2014 18:05 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Bedanken und Bewertung geht oben rechts... |
09.02.2014 20:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Noch das Programm dazu...
DateianhangPumpensteuerung3.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2014 21:24 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo!!! Ich habe aber einen Taster aussen. So jetzt habe ich noch eine Meldung dazugefügt wenn das programm fertig ist, und Quittieren kann man die Meldung durch den Stop Taster I2. Was meinst du?? Kann ich das so lasen?? DateianhangPumpensteuerung.zip (78 Downloads) |
10.02.2014 22:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vom Prinzip her kannst es so lassen. Hat aber den Nachteil dass wenn Du die Zeit "Absaugpumpe Spülen" veränderst, Du auch die Zeit für die Meldung mit anpaasen mußt. Bei meiner Variante im Anhang brauchst Du das nicht. DateianhangPumpensteuerung4.zip (67 Downloads) |
10.02.2014 22:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und so sieht das Ganze bei meiner vereinfachten Variante aus. Kein Schalter, sondern mit Taster für Ein und Aus.
DateianhangPumpensteuerung5.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2014 19:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo!!!! So das warn jawieder super Tipps. Jetzt hab ich mal das so gemacht wie ich das mir vorstelle. Müsste doch passen, oder??? DateianhangPumpensteuerung 6.zip (79 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf