12.12.2016 10:33 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Danke für Deine rasche Antwort. Ja, die Schieber sind im Stromlosen zustand offen. In der Anlage ist das Aktuelle Elektroschema, so wie die Anlage zur Zeit läuft. Die Schieberumstellung wird zur Zeit über den Handschalter getätigt. Der Kunde möchte die obengenannte Automatik mit zusätzlichen Relais realisieren, finde ich aber persönlich nicht so gut. Der Kunde wollte zuerst leider kein LOGO, aber jetzt wäre dies sicher sinvoll gewesen, wenn mann von Anfang an ein LOGO eingebaut hätte. Gruess DateianhangAlte version.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: shiretom am: 12.12.2016 10:34:30Zuletzt bearbeitet von: shiretom am: 12.12.2016 10:36:28 |
|
12.12.2016 12:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Sorry, habe flasch geschrieben. Die Schieber sind im stromlosen zustand offen. |
Folgen Sie uns auf