16.07.2018 09:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 33646 Bewertung: (4182)
|
Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das sind keine Aussagen, mit denen man ein Programm erstellen kann. Ich habe dir mal ein Grundgerüst erstellt. DateianhangPumpensteuerung_V1.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.07.2018 20:12 | |
Beigetreten: 13.07.2018 Letzter Bes: 20.02.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Tut mir Leid.... |
16.07.2018 20:32 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1358 Bewertung: (42) |
Mit Schrittschaltwerk und Stoppuhren: Step 0 ... wenn Niveau ok dann wird Step 0 (Reset) gesetzt. Niveau zu gering: OR B12 Bedingung erfüllt ... Step1 Pumpe 1 läuft wenn Niveau zu gering UND Step1 UND StopuhrLauzeit1 Low UND speichernde Einschaltverzögerung für Wasserzulaufzeit 1 Low. wenn StopuhrLauzeit1 High ... dann Bedingung auf Step 2 erfüllt HIGH Pumpe 2 läuft wenn Niveau zu gering UND Step2 UND StopuhrLauzeit2 Low UND speichernde Einschaltverzögerung für Wasserzulauf 2 Low. wenn StopuhrLauzeit2 High ... dann Bedingung auf Step 3 erfüllt HIGH Pumpe 3 läuft wenn Niveau zu gering UND Step3 dh: Pumpe 1 wird immer zuerst versucht, dann 2... DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.07.2018 21:15 | |
Beigetreten: 13.07.2018 Letzter Bes: 20.02.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke erstmal..... werde mein Glück mal versuchen |
17.07.2018 07:43 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1358 Bewertung: (42) |
Anstelle Niveauschalter ist Druckschalter gemeint |
Folgen Sie uns auf