16.08.2019 12:58 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 06.12.2023 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hi, also die Analogwertüberwachung habe ich gerade antestet. Wie würdest Du das gestalten, das hier 20 Impulse raus kommen von 0-10 Volt? habe Dir mein Testprogramm zum vorhergehend Thema abgehangen. Nicht wundern wegen Offset usw. das ist Anlagen Spezifisch. AI1 stellt man auf 40 (also 40cm) Wasserhöhe, dieses übernimmt man mit I1, dann Pumpe laufen lassen und Wasserstand ist meinetwegen 39cm mit I2 übernommen. Und schon habe ich das, was ich will. Ändert sich nichts, so ist auch der Komparator weiterhin 0. Mit dem kann ich arbeiten. Dennoch wie mach ich aus 0-10 Volt Pulse, wie oben angesprochen? lieben Gruß DateianhangSelbsttest.zip (50 Downloads) |
16.08.2019 13:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Du denkst viel zu kompliziert, das geht mit der Analogüberwachung ganz einfach. Man muss nur nachlesen, wie sie funktioniert. Mit Einschalten des EN-Einganges wird der Wert vom Analogeingang intern gespeichert und dann laufend mit dem anstehenden Analogwert verglichen. Ist die Differenz größer als die eingegebenen Parameter, hat der Block 1-Signal. Im Anhang mal ein einfaches Beispiel, dann wird die Pumpe bei jedem Einschalten automatisch überwacht. Wenn die Pumpe z.B. länger als 10s an ist und die eingestellte Differenz von z.B. 20mm nicht überschritten wurde, wird ein Fehlerspeicher gesetzt, den man dann nach Wunsch verarbeiten kann. M.f.G. Scorp DateianhangWasserstand1.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2019 14:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 33150 Bewertung: (4095)
|
Hier mein Vorschlag. Da du ja nur auf Wasserstand fallend überwachen willst, ist bei der Analogwertüberwachung der Wert für steigend auf Maximalwert gesetzt, damit steigender Wasserstand keinen Einfluss. Der Wert für fallend ist auf 50 eingestellt (0,5V) Wird die Pumpe eingeschaltet, startet die Überwachung. Fällt der Füllstand um den Wert 50, wird der Timer neu gestartet und es wird ein neuer Vergleich angeregt. Somit wird während der gesamten Laufzeit der Vergleich bei Erreichen neu gestartet. Wird der Ausgang des Timers HIGH, liegt ein Fehler vor, die Pumpe hat es nicht geschafft, den Füllstand um den vorgegebenen Wert innerhalb der Überwachungszeit zu senken. DateianhangPumpenüberwachung.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
17.08.2019 11:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 33150 Bewertung: (4095)
|
Das meinte ich aber nicht. Ich meinte die beiden Vorschläge mit der Analogwertüberwachung. |
17.08.2019 13:06 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 06.12.2023 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hallo, achso ja sorry den Umstand hatte ich echt übersehen, danke Dir! lieben Gruß |
Folgen Sie uns auf