10.11.2022 14:46 | |
Beigetreten: 10.11.2022 Letzter Bes: 09.11.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich suche auf diesem Wege einen Modbus-Guru. Aufbau: - Balkonkraftwerk mit Growatt-Wechselrichter (MIC-Serie, Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU, Modbus-Register finde ich 2 Listen:erste / zweite) - ZLAN5143D Modbus (RTU <-> TCP) Gateway für die Hutschiene (Handbuch und im Anhang ein Screenshot von den aktuellen Einstellungen über den Webserver) - Logo 8FS4 mit Modbus TCP Unterschtützung Ich möchte gerne Daten aus dem Wechselrichter lesen und in der Logo, erstmal, zum Anzeigen nutzen. Später, wenn ich mich, mit Hilfe, etwas eingearbeitet habe, mit den Werten etwas schalten/steuern. Leider hängt es bei mir an allen Modbus-Ecken. Komme mit den Einstellungen im Gateway und in der Logo nicht klar. Vielleicht findet sich ja jemand mit viel Geduld und kann mit mir das Schritt für Schritt durchgehen? DateianhangFiles.zip (265 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/11/2022 07:35:58Dateien von Links und Anhang als zip Datei hinzugefügt. |
|
15.11.2022 18:17 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo lichtaus,
Bei der PV-Anlage wird es bestimmt nicht bleiben . Wer verschiene Systeme Zusammenführen will, für den wäre vielleicht Node-Red interessant. Da bietet sich ein RevolutionPi mit vorinstalliertem Node-Red und vielen Standardschnittstellen und Protokollen an. |
19.11.2022 18:28 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (42) |
bevor du mit dem Gateway hantierst brauchst du einen USB rs485 Wandler: QModMaster:COM1 (echte RS232) - Converter 232…485 …. 9600 Baud ….., Alles einstellen, dann read/write Bei Funktionscode:Write Single Register (0x06)wird bei Startadresseingabe der Inhalt ausgelesen!! - Ideal um zum Prüfen ob die Default Werte übereinstimmen aber auch die eigentlichen Werteregister können so direkt ausgelesen werden. (ID, Connect usw. muss ok sein) Adressangabe 30006 in QModMaster ist es 5 bzw. 0x05 und auch 37 bzw. 0x25 Write Single Register (0x06), Adressangabe 40071 … Tatsächlich: 70 !!! bzw. 0x46 … ID steht drinnen Ändern: Zahl eingeben undENTER…. Read / Write klicken, dann Adresse vor/rück stellen und überprüfen. Gerät Aus/Ein … erst dann ist die neue Einstellung wirksam. |
23.11.2022 15:28 | |
Beigetreten: 10.11.2022 Letzter Bes: 09.11.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hi Nun bin ich komplett verwirrt. Brauche ich den Wandler um vom Growatt zum Gateway zu kommunizieren? |
24.11.2022 06:07 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung: (29) |
Servus, Was aus meiner Sicht interessant ist sind von Siemens der POC1000 und die 5LS6 COM Geräte. So ein 5LS6 Com braucht ein TE und bietet Spannung.Strom, Temp, .... für einen Stromkreis. Die Kommunikation zu dem POC1000 erfolgt drahtlos (nur im gleichen Unterverteiler) und der POC1000 braucht auch nur 1TE Platz. Ab dem POC1000 gehts weiter mit ModbusTCP. Preise so weit ich das auf der L&B verstanden habe: POC1000 ca. 140€ Liste Nachrüstung braucht einen Aufwand wie etwa Auswechseln eines defekten LS-Schalters im UV. Hier gibts auch ein Beispiel: LOGO! 8.3 – Modbus/TCP Kommunikation am Beispiel 7KN Powercenter 1000 |
Folgen Sie uns auf