30.11.2022 15:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Im Anhang mal das Programm zu meinem Vorschlag. Der Wert von der PV wird über den Analogfilter beruhigt. Da nur max. 1500W zuschaltbar sind, wandelt der Analogverstärker den Wertebereich von 0 - 1500 W Einspeisung in 0-10V als Analogsignal. Das wird dann einem Analogausgang zugeführt und dient zur Ansteuerung des Leistungsdimmers. Bei drei mal 1500W muß der Wert dementsprechend angepasst werden. Dann würde ich die drei Heizstäbe auf die drei Phasen (falls Drehstrom bereitgestellt wird) verteilen. Dazu dann drei Dimmer und alle mit dem Gleichen Analogsignal belegt. https://de.rs-online.com/web/p/temperaturregler/1250691?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Automation-_-(DE:Whoop!)+Temperaturregler-_-1250691&matchtype=&aud-827186183686:pla-304015269280&gclid=EAIaIQobChMI54aYtKHW-wIVl_Z3Ch0fdAh6EAQYBiABEgK52PD_BwE&gclsrc=aw.ds Falls kein Analogausgangsmodul vorhanden ist, geht die Umformung des Analogsignals in ein PWM-Signal. Dann wäre ein Transistorausgang nötig. DateianhangSolarüberschuss.zip (188 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 11/30/2022 15:59:15 |
|
30.11.2022 17:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Welchen Modi meinst du? |
01.12.2022 16:21 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 2226 Bewertung:
|
Bei der Durchsicht vom Datenblatt, des von Dir vorgeschlagenen Leistungsstellers, hat man verschiedene Schaltmodi. Darauf bezieht sich meine kleine Frage man Rande. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/01/2022 16:23:12mist Tippfehler .... |
|
01.12.2022 16:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Da es rein ohmsche Lasten sind, ist der Modi egal denke ich. Habe aber schon einen besseren Dimmer vorgeschlagen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf