Industry Online Support
Technical Forum
24.02.2010 18:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
hallo, ich bin neu hier und werde mir, nachdem ich mich mitder logosoft-demo schon mal ein bischen vertraut gemacht hab, ne logo zulegen. ich möchte damit mein aquarium steuern - vor allem die beleuchtung. ich bin gerade dabei eine led beleuchtung zu bauen und nun stellt sich mir die frage der dimmung. diese sollte bei leds optimaler weise mit pwm gemacht werden. ich möchte zehn von diesen dimmbaren, pwm-fähigen konstantstromquellen dafür verwenden: http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datasheets/3021-BuckPuck.pdf die frage die sich mir nun stellt (und mit diesem beitrag auch euch ) ist ob das mit der logo zu verwirklichen ist. ich weiß das ich eine max. frequenz von 100hz erzeugen kann - keine ahnung ob das reicht bzw. ob das signal stark genug ist ....... bitte um ein paar tipps dankeschön |
24.02.2010 20:48 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, also 100Hz sollten reichen. Aber welche LOGO! kann 100Hz? Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf