04.05.2016 18:33 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.08.2024 Beiträge: 33656 Bewertung:
|
Von der Visualisierungssoftware der Fa. QuickHMI ist ein neuer Versionsstand V4 Bonobo erschienen. Für Privatbenutzer ist die Nutzung kostenlos, verlangt allerdings eine Registrierung, damit man einen kostenfreien Lizenzschlüssel erhält. Man wird auch nicht durch Werbung belästigt. http://www.quickhmi.de/start.html Edit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.05.2016 20:22:40 |
|
05.05.2016 14:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.08.2024 Beiträge: 33656 Bewertung:
|
Danke für die Gratulation, aber man hat mich nicht zum Moderator ernannt, sondern zum Experten. Ja, das ist richtig, beim ersten Downloaden der Software ist eine 30 Tage Lizenz dabei. Bei Siemens nennt sich das Trialversion.... Das Anzeigen der Uhrzeitdaten (VB 985-VB990) war auch schon mit der Version 3 Antelope möglich (siehe angehangenes Video). DateianhangDatum.wmv (32 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.05.2016 14:17:44Anhang vergessen |
|
Folgen Sie uns auf