12.11.2008 19:02 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo Admin, vielleicht hilft dir zum Verständnis dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19439876 Um deine Frage zu beantworten: Du hast recht. Ein Auszug aus dem Kommunikationshandbuch, Teil1: Quittieren von der Steuerung Unter "Quittiervariable Schreiben" projektieren Sie die Variable oder die Arrayvariable und die Bitnummer, anhand derer das Bediengerät eine Quittierung durch die Steuerung erkennen kann. Ein in der Variablen gesetztes Bit bewirkt die Quittierung des zugeordneten Störmeldebits am Bediengerät. Damit erfüllt ein in der Variablen gesetztes Bit die gleiche Funktion, wie das Quittieren vom Bediengerät, z. B. durch Drücken der Taste "ACK". Das Quittierbit muss in der gleichen Variablen liegen wie das Bit für die Störmeldung. Setzen Sie das Quittierbit wieder zurück, bevor Sie das Bit im Störmeldebereich erneut setzen. Das nachfolgende Bild zeigt das Impulsdiagramm. |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf