18.06.2024 08:25 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 3010 Bewertung:
|
Hallo InduETI, Grundsätzlich sollte die Archivierung bei Erkennung der entsprechenden Flanke auch durchgeführt werden. Eine direkte Rückmeldung gibt es nicht. Du könntest versuchen, die Anzahl der archivierten Elemente zu ermitteln, und mit dem zuletzt bekannten Wert vergleichen. Einfacher ist es vermutlich, einfach den Trigger auf "Steigende und fallende Flanke" zu konfigurieren, dann musst Du das Bit nur alle 10 s toggeln. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf