03.01.2014 12:43 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung:
|
Hallo norbi, das Passwort kann leider nicht ausgelesen werden. Es sollen ja auch nur autorisierte Personen Zugriff auf die Sicherheitsfunktionen haben. Die Werkseinstellung für den p9761 ist 0000hex. Möglicherweise wird das Passwort durch stecken auf ein anderes Leistungsteil zurückgesetzt. Bitte setzen Sie sich mit dem Siemens Customer Support in Verbindung: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&siteid=csius&lang=de&aktprim=99&siteid=csius&groupid=4000002&extranet=standard&viewreg=WW&nodeid0=4000024 Tel.: 0911 895 7222 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf