12.02.2024 08:41 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Generell sollten solche Tastensperren im WinCC Projekt in den Rechnereigenschaften im Reiter Graphics-Runtime aktiviert werden. Der RDP-Zugriff ist gemäß Siemens Spezifikationen nur auf reine Clients bzw. Multiclient Rechner zulässig. Ansonsten kann die Windows RDP-Rechteübernahme unter ungünstigen Umständen (Bei Servern bzw. Rechnern mit Serverfunktionalität, die ja in der Singlestation enthalten ist) Fehler auslösen. Siehe PC Konfigurations-Handbuch Seite 134: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109476180/de Das machen zwar viele Kunden trotzdem, würde ich aber persönlich auch lieber vermeiden. Man liest da von "ging viele Jahre und einmal war alles zerschossen und der Rechner musste neu aufgesetzt werden". Freigegeben ist Real VNC, |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02/14/2024 12:33:46link optimiert |
|
06.03.2024 09:11 | |
Beigetreten: 27.02.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
da gabs mal einen Bug ... siehe WinCC Updates der V7.2: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762887 "Zugriff auf Windows Tastenkombinationen über
Remote-Verbindungen (RDP und "RealVNC")" |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/07/2024 11:30:55Link optimiert |
|
Folgen Sie uns auf