19.04.2015 18:00 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Und noch etwas mehr Senf - der Widerstand sollte min. 0,5W haben. |
19.04.2015 18:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hat noch jemand Ketchup oder Majo? |
19.04.2015 18:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33499 Bewertung: (4162) |
Erst dann, wenn jemand die Pommes liefert..... |
19.04.2015 19:33 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Dazu muss aber erst die Stichsäge laufen, um die Kartoffeln klein zu bekommen. |
Folgen Sie uns auf